This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:申请 PPC3&TAS5805M 软件

Guru**** 2580425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947809/tas5805mevm-request-ppc3-tas5805m-software

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

朋友们、您好!

    我们购买 了 TAS3251EVM 并在  之前申请了 PPC3和 TAS3251软件、安装 PPC3后、运行正常、我们可以播放音频文件 并在 PPC3 GUI 中进行一些设置。 现在我们购买 了 TAS5805MEVM电路板、但在我们登录 PPC3后、GUI 显示"Insstall 没有可用的 EVM 应用"。 我们似乎需要申请 PPC3和 TAS5805M 软件、因此我们上周五(10月 ‘s)、但直到现在我们还没有收到任何消息、您能告诉我们这种情况是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您向我们指出这一点。 这很奇怪、您需要多长时间才能获得访问权限。 我推动了您的访问。 在接下来的几分钟内、您应该可以访问 TAS5805M 软件。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的帮助、我们现在可以在 TAS5805MEVM 上播放音频文件并进行一些设置、非常感谢!

    此致、祝您一切顺利、

    Rick