This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:系统上电时会产生杂音。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938249/tlv320aic3104-q1-system-power-up-have-pop-noise

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

在我们的系统中、电源接通时会产生噼啪噪声。
我们尝试将 IOVDD 连接到1.8V、 噗声噪声将消失。

建议为 IOVDD 提供1.8V 电压吗?
感谢 youe2e.ti.com/.../rse008_5F00_mb-_2D00_-202008012.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们不会立即期望将 IOVDD 更改为1.8V 会影响系统 PoP 性能、但 PoP 始终是一个特定于应用的小问题、如果这适用于您的系统、请继续尝试。

    更可能的原因是电源的定序和提供给编解码器的方式。