Other Parts Discussed in Thread: PCM2912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938143/pcm2912a-xtio-down
器件型号:PCM2912A主题中讨论的其他器件:PCM2912
大家好、
我有问题。 当 VBus 和 GND 连接到电源时、XTIO 将生成6MHz 的正弦波。 但是、当 PCM2912与 PC 相连时、XTIO 输出无法持续生成正弦波。 但几秒钟后、它会再次开始并停止。 它看起来像是复位操作。 我该如何解决此问题。 该电路是非常通用的电路。 D-和 D+通过33欧姆的电阻连接到 USB。 VDO 在1.5k Ω 范围内连接。
此致、