This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3100:TLV320AIC3100

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937921/ccs-tlv320aic3100-tlv320aic3100

器件型号:TLV320AIC3100

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 TLV320AIC3100芯片进行记录。 经过长时间调优后、仍然存在一定数量的噪声。 我使用 PRB_ R5处理块进行滤波、能否提供普通记录的滤波器参数和 AGC 配置参数?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何预先确定的滤波器参数或 AGC 配置。 我可以在 这里提供一个用于双二阶滤波器的工具。 使用此工具、您可以创建所需的滤波器类型、该工具将生成滤波器系数。 然后、您可以使用这些系数对器件进行编程。  

    如果您遇到噪声、可能也是由于配置不当造成的。 您能否发送您的配置以及您尝试实现的目标的说明? MCLK、BCLK、WCLK 等时钟值也很有用。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron。您有微信账户吗? 如果是、我可以成为您的微信朋友吗? 因为很难在论坛中描述该问题。

    中国朋友

    金森克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想创建一个采样率22050Hz、50-1000Hz 带通、16位滤波器、检查时钟值、没有问题。 声音正常、但录音中有噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了滤波器 N0、N1、N2、D1、D2、如下所示:

    高通:0x7E8D、0x8173、0、0x7D1C、0

    低通:0x0C0D、0x0C0D、0、0x67E4、0

    高通:0x7DB4、0x824C、0、0x7B69、0

    低通: 0x07E2、0x07E2、0、0x703A、0

    低通: 0x0F32、0x0F32、0、0x6199、0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    很遗憾、我没有微信帐户。 如果您愿意、我们可以通过论坛上的私人消息对此进行讨论。 如果是、请向我发送朋友请求。 一旦我接受、我们就可以开始进行私人消息传递。  

    如果你仍能在我的初步答复中提供我要求的信息,那将是很好的。 可能有许多原因会导致一些不必要的噪声、查看这些信息有助于消除一些可能性。  


    此致、
    Aaron