This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1 MIC 噪声问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946604/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1-mic-noise-issue

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

你(们)好  

随附了电路图、如果电流电路改善麦克风噪声问题该怎么办?  

C838和 C839是否有任何推荐值?

问题是、当未连接外部设备时、录音会产生电流噪声。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC-_5F00_-26_2D00_TLV320AIC3104_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了~

    根据 EVM、这些位置可用于滤除噪声。 建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    实际上、我不确定这些电容器的值是多少。 我可以进行一些挖掘并找出结果、但10uF 似乎可以正常工作。  

    您能更详细地阐述录制时听到的噪音吗? 您说过、当未连接外部设备时、您会听到噪音。 您是指未连接麦克风时?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我记录的 MIC 噪声如附件所示、请帮助建议电容值、谢谢。

    e2e.ti.com/.../MIC-Noise.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的分享。 仅仅是噪声、很难缩小原因范围。 更多详细信息将会有所帮助:

    • 噪声是何时发生的? 启动时?
    • PLL 等不正确的寄存器配置会导致一些噪声。 您能否共享输入频率(MCLK 或 BCLK)以及寄存器配置。
    • 您是否使用直接源(例如直接在输入端施加正弦波)进行了测试、以查看噪声是否仍然存在?
    • 如果您可以共享 WCLK、BCLK 和 DOUT 等音频串行接口的示波器截图、将会有所帮助。 对 WCLK 和 BCLK 边沿同步的强调很好。  

    至于电容值、我要求设计团队查看他们是否推荐了一个值、或者对该值是否有任何限制。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.通电后,系统开始录音。

    2.当我们添加 MIC 且 MIC 本身有噪声时,声音变得不显眼。

    3.请帮我再次询问电容值、谢谢。

    我想噪音是由 MICBIAS 引起的。 是否可以使用 MIC_R/MIC_L 来消除回波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在存在交流耦合电容器的情况下、降低噪声电容器的影响取决于输入的驱动阻抗–如果驱动阻抗较低、NI 电容器会产生有害影响、因为它们仅会衰减信号(例如 C18/(C18+C16))。 如果驱动阻抗较高,则可以根据所需的截止频率确定 C16 (驱动阻抗*C16将是时间常数)。 但是、由于存在有限的输入阻抗、高驱动阻抗也会使输入衰减。  

    我希望这对电容器有所帮助。  

    接下来、正如我之前提到的、录制过程中出现噪音可能是由其他几个因素导致的、例如设备配置不正确。  

    此致、

    Aaron