This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:如果扬声器为1W、SpeakerGuard 如何工作?

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1, TPA2028D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946564/tpa2015d1-if-the-speaker-is-1w-how-speakerguard-works

器件型号:TPA2015D1
主题中讨论的其他器件: TPA2028D1

你(们)好,先生。

我客户的应用是采用单节电池的移动设备。 它们需要升压音频放大器。 我们选择 TPA2015D1。 但其扬声器为1W。 根据数据表、 限幅器阈值电压为6.15V。 这会将8欧姆扬声器的输出功率限制为2W。 我的理解是正确的、对吧?

我客户的扬声器是1W。 他们如何使用此功能来保护扬声器?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们的团队将查看此主题、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否知道客户应用的 VBAT 电压是多少?
    您可以考虑图9进行估算、例如、 如果您考虑 ragc = 18k、并且 VBAT 保持在~3.4V、则输出将限制在~1W。

    请考虑该 AGC 基于 VBAT 电压工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    电池电压为4.2V 常规锂电池。 那么、您建议使用大容量将 Vbat 调节到3.4V 吗?

    对于1W 扬声器、是否可以将"限幅器阈值电压"从6.15v 调节到~4.3V?

    如果使用3.4V、则无法使用 AGC、对吧?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于 TPA2015D1、AGC 基于 VBAT 电压、只有 AGC 控制是拐点。

    您可能需要考虑使用 TPA2028D1。 这在 AGC/DRC 配置中具有更大的灵活性、因为它通过 I2C 进行控制。
    TPA2028D1不具有升压功能、但可能不需要升压功能、因为您需要1W 的输出功率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    谢谢、

    弗兰克