This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203 QFN 的元件图问题

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938575/tlv320dac3203-question-of-component-drawing-of-the-tlv320dac3203-qfn

器件型号:TLV320DAC3203

您好、Sirs、

我们可以看到 TLV320DAC3203数据表第36页和第39页的不同尺寸信息、如下图所示。
您是否建议哪一个正确?

Pgae 36 - 2.7mm、位于引脚7和引脚12的边缘之间



第39页: 引脚7和引脚12的边缘之间为2.8mm



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年8月9日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您指出的两个尺寸都是指不同的测量值。  

    第36页的尺寸(2.7 +/- 0.1)是引脚7和引脚12边沿之间的距离、正如您正确提到的。

    第39页的尺寸(2.8 +/- 0.1)是散热焊盘一侧的距离。 如果放大第39页、您将看到测量值是如何指散热焊盘而不是引脚7和12。

    我希望这是清楚的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.