This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:I2C 总线连接和时钟速度

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947462/pcm1681-i2c-bus-connection-and-clock-speed

器件型号:PCM1681

各位专家、您好!

我对有关 PCM1681的 I2C 通信有疑问。
该器件支持高达100kHz 的 I2C 通信、但该器件连接到 I2C 总线、该总线连接到其他使用333kHz I2C 的器件。
我对 PCM1681的理解是、仅通知 NACK (将 SDA 保持为高电平)、如果将333kHz I2C 信号输入到 PCM1681、则会出现任何问题。
我想确认上述理解是否正确、以防万一。

您是否会检查是否超出我的理解?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我认为这不会是 PCM1681的问题。  如果地址不正确、它应该忽略所有 I2C 命令。  在尝试与 PCM1681通信时、您需要将 SCL 降低至100kHz 或更低。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复。

    我们不想以100kHz 或更高的通信速度使用此器件。 我们只想知道是不是给 其他器件带来更高的 I2C 信号问题。
    我知道它会被忽略、没有任何问题。


    此致、
    Kazuki Kuramochi