This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV591:DRV591过热错误触发

Guru**** 2842780 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938466/drv591-drv591-overtemperature-false-trigger

器件型号:DRV591

你(们)好

我的客户在使用 DRV591时遇到一个常见问题:      在测试过程中发现偶尔会触发过热保护(FAULT1为1、FAULT0为0)、但在测试过程中、温度会降低到触摸温度。

我可以将原理图和布局发送给您。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请发送原理图和布局电子邮件进行详细讨论。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    请将基本设计规格以及原理图和 PCB 发送给我进行仔细检查。

    将关闭此帖子。

    BR、

    Alix Wan。