This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:开发板是否支持两个输出且输出功率为20瓦?

Guru**** 2766775 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947336/tas5805mevm-does-the-development-board-support-two-outputs-and-the-output-power-is-20-watts

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805M
开发板是否支持两个输出且输出功率为20瓦?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    TAS5805MEVM 具有2个 TAS5805M 器件、每个 TAS5805M 可在以下配置下驱动:

    • 立体声配置(8 Ω、21V、THD+N=1%)下可提供2 x 23W 的功率
    • 单声道模式(4 Ω、21V、THD+N=1%)下的功率为45W。

    因此、是的、开发板可以支持立体声20W 输出。

    此致、

    Luis