This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:DIT4096和 DIR9001的同轴电缆的输入和输出阻抗 SPDIF

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/947343/dit4096-input-and-output-impedance-of-the-coax-spdif-for-dit4096-and-dir9001

器件型号:DIT4096
Thread 中讨论的其他器件:DIR9001

您好、Sirs、

如何为 DIT4906的75欧姆同轴电缆 SPDIF 应用定义输出终端电阻器? 我们在 DIR9001 EVM 的 R001上看到了75 Ω 电阻器、但一些客户没有在 DIT4096参考设计上添加端接、110 Ω 和300 Ω 电阻器。  

2.在同轴电缆输入端没有变压器的情况下对 DIR9001 EVM 有什么影响?

DIT4906参考设计、具有用于 XLR 的110和用于 BNC 的350端接  



具有75 Ω 终端的 DIR9001参考设计

  

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年10月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    应选择终端电阻器以匹配您所驱动线路的阻抗。 75欧姆和110欧姆是平衡传输的常见值。 在推荐的75欧姆端接情况的图中、由于变压器的匝数比为2:1、因此使用了300欧姆电阻器。 变压器次级侧上的负载"显示"为初级侧上的反射负载、并按匝数比的平方进行缩放。 因此、次级侧上的75欧姆电缆在初级侧上看起来像300欧姆负载、这就是建议使用此端接的原因。 如果您使用匝数比为1的变压器、则应使用75欧姆电阻器进行端接。

    在数字音频应用中使用变压器的原因有很多。 它们用于提供平衡输出、改善 CMRR、降低传导 EMI、并将接收侧的接地端与源侧隔离。 不使用的影响将取决于系统设计和要求。 科学转换包含一篇论文、其中详细介绍了在数字音频系统中使用变压器的情况。 您可以在此处找到它: