This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:TPA2005D1反馈

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937912/tpa2005d1-tpa2005d1-feedback

器件型号:TPA2005D1
Thread 中讨论的其他器件: TPA6211A1

我想从放大器 TPA2005D1获得反馈环路、以设置数字电位器、从而通过软件改变输出 db。

因为此 TPA2005D1 具有内置的内部反馈电路。

是否可以在外部构建反馈基准电路? 我需要一个输出 db (低-高)基准以在软件中馈入来调节音量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ashley、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、在这种情况下无法执行反馈电路。 但是、您是否考虑改变输入电阻器以调整增益? 它可以低至15K 欧姆、输出增益将由公式2 x (150K/Ri)定义。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis

    增益不是问题。

    我使用这2个单声道放大器制作了一个立体声放大器。

    在5V 电源电压范围内、结果是可以接受的。

    此电路适用于公共售货亭65db 范围。

    当背景噪声较高时、我尝试自动调整 PUT。

    为此、我需要一个基准输出样本来提供反馈。

    我找不到5V 范围内的反馈放大器。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ashley、

    您是否考虑使用 TPA6211A1? 该器件具有直接从 Vo 到 IN 引脚的内部反馈电阻器。 这种架构允许在外部使用另一个反馈电路。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.