This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:350W 400kHz 声纳应用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937512/tas5825m-350w-400khz-sonar-application

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:LM3886

尊敬的 e2e 支持:

我正在为声纳应用寻找一种需要350W 400kHz 放大的音频解决方案。

除了对超声波功能的回答是 TAS58xx 之外、我们还有什么解决方案(模拟输入或其他任何东西)可以解决这个问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    400kHz 是开关频率还是输入信号?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    输入信号。

    实际上、客户已经看到我们的 LM3886、其功率标度不适合。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    对于我们的音频 D 类产品、它无法满足带宽(~800kHz)等要求。 另一方面、ClassAB 无法输出如此大的功率。

    此致