This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715:可实现不同的 AMP 输出电平

Guru**** 2554170 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937377/tas5715-the-possibilities-of-different-amp-output-level

器件型号:TAS5715

尊敬的 TI 团队:

感谢您花时间阅读我的帖子。

我们使用 TAS5715 PHPR 芯片设计了一款扬声器、并遵循了用户手册的指导。

但我们发现每块电路板的输出电平不同、有些比应有的高、有些低。

您能帮我找出可能导致差异的原因吗?

我们使用的输出采样率为384KHz

有两张图片可供参考、这是来自不同电路板的测试结果。  

测试条件为4.4K 正弦波

如有任何问题、请随时告诉我。

结果1、低于它应该为:

结果二、这是正常的:

此致、

Joanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanna、

    您能否再次上传图片、因为我看不到它们? 谢谢!

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alix

    请检查附件。

    输出采样率:384KHz

    原理图

    结果1、低于它应该为:

    结果二、这是正常的:

    此致、

    Joanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joanna、

    您是否在具有相同硬件设计和 I2C 配置的不同 PCB 板之间发现了此问题?

    如果是、您是否可以确认:

    1. 此问题是否可以在异常电路板中稳定地重复出现? 您的所有电路板的故障率是多少?
    2. 为了确保正常电路板和异常电路板之间的硬件设计和 I2C 配置相同?
    3. 要检查增益设置并在异常电路板和异常电路板之间进行比较、请执行以下操作:
      1. PVDD 电压;
      2. 要检查:
        1. 在较小的输入电平下、输出电平是否相同?
        2. 在最大输入电平(0dB))下、输出电平是否相同?
      3. 请参阅数据表的第5页、通过  读回异常电路板上的值来检查:DRC 设置、音量设置。

    通过上面的实验、可以帮助我们了解导致此问题的部件(PVDD、VOLUME、DRC)。 谢谢!

    BR,

    Alix Wan