This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2563:如何从器件寄存器中读取扬声器的电阻、RE?

Guru**** 2551610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946868/faq-tas2563-how-can-i-read-the-resistance-of-the-speaker-re-from-the-devices-registers

器件型号:TAS2563

我希望在外部使用 TAS2563测量的 RE 值。 如何从器件获取该值?

RE 位于器件寄存器中的什么位置?

如何从器件读取 RE 的值?

读取数据后、如何将其转换为十进制欧姆值?

器件上电后、预期的 RE 值是多少?  它在调优模式中的价值是什么?

播放音频时、该值如何变化? 在沉默时、它会如何改变?

此致、

Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RE 的值位于器件手册100的第2页的寄存器72至75中。

    可以使用以下脚本读取这些寄存器中的数据。

    要将此32位十六进制值转换为十进制欧姆 值、必须执行以下操作

    1) 1)将32位值从十六进制转换为十进制

    2) 2)然后通过除以2^31将值作为浮点值

    3) 3)最后乘以16以5.X 格式

    或者、随附的 Excel 文档可以执行此计算   

    e2e.ti.com/.../Re_5F00_calculator.xlsx

    器件上电后、寄存器72至75的值将为00 00 00 00。 进入调优模式后、RE 值将是扬声器表征期间发现的 RE 的十六进制等效值。

    播放音频时、RE 值将发生变化。 RE 的大部分变化都是由于音圈发热所致。
    静音期间、由于器件不测量 RE、RE 值将保持不变。 它将保存为播放音频时测量的最后一个值。 与在扬声器特性化期间测量的阻抗不同、在扬声器的额定谐振频率下、RE 中不会出现峰值。 以仅观察直流电阻的方式测量 RE。

    有关 TAS2563如何测量的其他信息、请参阅中的第4.1节:SmartPA 扬声器保护算法    

    此致、

    Arthur Brown