This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:具有 SE 设置的 pffb

Guru**** 2536120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937522/tpa3255-pffb-with-se-setup

器件型号:TPA3255

你(们)好。

是否也可以使用输出电容器 C_se 将 pffb 与单端输出一起使用 、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    理论上、它可以提供改进、但引入直流阻断电容器会影响整个 PFFB 环路。 我们尚未验证此用例、因此我们无法说明它将带来多少性能提升、您需要在系统上进行测试并根据您的要求进行调整。

    我们拥有后置滤波器反馈应用手册中概述的信息、可用作您的开发指导、并根据我们测试的条件在应用手册中提供建议。 应用手册范围之外的条件需要由客户进行测试和验证。  

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的检查、只是想知道这是否已经尝试过、但我知道这是第一个尝试。 我缺少必要的失真分析设备 、因此现在不会再继续这样做了。  感谢您的观看!

    谢谢- Chris