This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:上电后间歇性播放数字音频的能力

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946772/tas2505-intermittent-ability-to-play-digital-audio-after-power-up

器件型号:TAS2505

确认加电时序在 《TAS2505应用参考指南》(第45页)的限制范围内后、我们没有选项来解释为什么 TAS2505在加电后的大约50%时间内无法播放音频。 一些有趣的事实消除了行为、但不一定能解决问题:

  1. 仅当使用4欧姆扬声器时才会出现此问题。 使用8欧姆扬声器时、不会出现这种情况
  2. 除了使用4欧姆扬声器外、出现问题的条件是音量较高:
    1. 用于低音量的音量设置为10dB (数字音量)、-10dB (中间增益级)、6dB (输出增益级)-在该音量中从未出现问题。
    2. 用于高音量的音量设置为12.5dB (数字音量)、0dB (中间增益级)、18dB (输出增益级)–请参阅此音量的问题、但它是间歇性的。
  3. 客户错误地设置了第1页字节0x02的位6和7、这些位被保留、问题消失了。 他们尝试设置 LDO 电压(位4和位5)。  
  4. 较低的温度(低于10°C)使得问题 变得更加频繁。  

上述情况使我想知道输出功率是否导致器件跳闸。 您能否提供一些有关如何调试此问题的指导? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio、

    感谢您提供的信息。

    您能否共享 TAS2505原理图部分和寄存器配置? 这将有助于更好地解决这个问题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您的快速响应。 我向您发送了一封电子邮件、以分享来自客户的原理图和其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio、

    我将关闭此 E2E 主题、因为我们将通过电子邮件继续提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.