请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 确认加电时序在 《TAS2505应用参考指南》(第45页)的限制范围内后、我们没有选项来解释为什么 TAS2505在加电后的大约50%时间内无法播放音频。 一些有趣的事实消除了行为、但不一定能解决问题:
- 仅当使用4欧姆扬声器时才会出现此问题。 使用8欧姆扬声器时、不会出现这种情况
- 除了使用4欧姆扬声器外、出现问题的条件是音量较高:
- 用于低音量的音量设置为10dB (数字音量)、-10dB (中间增益级)、6dB (输出增益级)-在该音量中从未出现问题。
- 用于高音量的音量设置为12.5dB (数字音量)、0dB (中间增益级)、18dB (输出增益级)–请参阅此音量的问题、但它是间歇性的。
- 客户错误地设置了第1页字节0x02的位6和7、这些位被保留、问题消失了。 他们尝试设置 LDO 电压(位4和位5)。
- 较低的温度(低于10°C)使得问题 变得更加频繁。
上述情况使我想知道输出功率是否导致器件跳闸。 您能否提供一些有关如何调试此问题的指导? 谢谢!