This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:TLV320AIC34在主模式下工作、在从模式下工作

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/936803/tlv320aic34-tlv320aic34-one-works-in-master-mode-and-one-works-in-slave-mode

器件型号:TLV320AIC34

尊敬的所有人:

我正在设计 TLV320AIC34电路板、正如我们所知、TLV320AIC34中有两个相同的代码、一个编解码器在主模式下工作、另一个在从模式下工作、此外、处理器在从模式下工作。 请告诉我如何实现它。 非常感谢。

此致。

Ruddy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    是的、这可以与 AIC34相关。 必须在寄存器8中正确配置要用作主机的块。 主模块需要一个 MCLK、从模块的 BCLK 和 WCLK 应该被连接至主模块。 请注意、无需将主器件的 MCLK 连接到从器件模块的 MCLK。 可以使用 BCLK。 这是可选的、不是必需的。  

    应连接其他必要的数字接口引脚。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。 您提到无需将主器件的 MCLK 连接到从器件模块的 MCLK、这是否意味着在从器件模块中、从器件的 MCLK 由 BCLK 生成、BCLK 通过 PLL 连接到主器件的 BCLK、 从机模块产生的 MCLK 应该等于主模块的 MCLK、或者从模块根本不需要 MCLK?  

    另一个问题是、如果使用 TDM 模式、AIC34的 DIN_A 和 DIN_B 是否 直接连接到主机处理器的 DOUT、AIC34的 DOUT_A 和 DOUT_B 是否直接连接到主机处理器的 DIN?

    正在等待您的帮助。 非常感谢。

    此致、

    月海。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    我相信您在新帖子中也提出了类似的问题。 是这样吗? 如果是、我将关闭此线程。  

    此致、

    Aaron