This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:配置

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937710/tlv320aic34-configuration

器件型号:TLV320AIC34

您好、Aaron、

感谢你的答复。 您提到无需将主器件的 MCLK 连接到从器件模块的 MCLK、这是否意味着在从器件模块中、从器件的 MCLK 由 BCLK 生成、BCLK 通过 PLL 连接到主器件的 BCLK、 从机模块产生的 MCLK 应该等于主模块的 MCLK、或者从模块根本不需要 MCLK?  

另一个问题是、如果使用 TDM 模式、AIC34的 DIN_A 和 DIN_B 是否 直接连接到主机处理器的 DOUT、AIC34的 DOUT_A 和 DOUT_B 是否直接连接到主机处理器的 DIN?

正在等待您的帮助。 非常感谢。

此致、

月海。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    作为主器件的编解码器需要提供一个 MCLK、以便能够生成一个 BCLK 和 WCLK。 从器件只能使用主器件的 BCLK 和 WCLK、并使用 BCLK 而不是 MCLK 来生成必要的采样率。 我希望这是有道理的。  

    对于 TDM、是、DIN_A 和 DIN_B 应连接至主机处理器、DOUT_A 和 DOUT_B 应连接至主机处理器的 DIN。  

    此致、

    Aaron