This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937651/tlv320aic3104-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

我们正在设计可穿戴设备并使用 TLV320AI3104音频编解码器、但我们在呼叫时无法获得正确的语音、也无法感受到语音上的回声。 我正在连接麦克风部分、您能否查看麦克风部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shani、

    -未使用的输入应通过0.47uF 电容器与 GND 进行交流耦合。  

    - MICBIAS 是一个非常干净的信号,不应使用电容器。 如果可能、我们建议您删除 C46。  

    这是我在原理图中看到的唯一需要更改的两件事、但可能不是您看到的问题的原因。 您能否发送寄存器配置以及 WCLK、BCLK、DOUT 的一些示波器截图?

    此致、

    Aaron