This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:2W/4 Ω I2S 放大器解决方案

Guru**** 2536580 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2552, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946651/tas2110-2w-4ohm-i2s-amplifier-solution

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件:TAS2505TAS2552TLV320DAC3100

各位专家、您好!

我是否可以为 您推荐2W/4 Ω I2S 音频放大器解决方案? 客户将使用5V 电源。 如果您有更好的选择、敬请告知我们。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann、

    我们对客户所需的输出功率提出了一些建议。 然而、所有这些器件都需要一个5V 电源和一个额外的1.8V 电平电源用于数字部分。

    TAS2505
    TAS2552
    TLV320DAC3100

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.