This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:EVM板输出无声

Guru**** 2573845 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937581/tas5805m-evm

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好、Alix

配置中没有异常。 一段时间前、TAS5805M EVM 板通常与声音搭配使用。 但是,在过去两天里没有声音,更换计算机和重新安装驱动程序的情况没有改善。
1.计算机连接到驱动器,但没有例外,24位48K
2.播放音频扬声器的计算机图标有音量波动显示
TAS5805 EVM 电路板提示灯显示正常
4.  重复尝试大约10次,只有一次 有声音输出。
5. PPC3调试文件在几天前正常播放,2.0 48K 或96K 模板将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照此幻灯片在 TAS5805MEVM 上配置 USB 音频。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS5805M-USB-Audio-Setup.pdf

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks Luis

        我通常使用 TAS5805板大约一年。

    我熟悉您提供的文件的内容。

    我也签出了,但我仍然无法使用它。

    https://training.ti.com/node/1146280

         

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    建议通过以下方式找到此问题:

    1. 检查 EVM 板中的 LRCLK、SCLK、SDIN1、以查看所有时钟是否正确
      1. 如果是、请转至步骤2
      2. 否则,请检查您的 PC 配置的“Volume”(音量)-->“Playback”(回放)/record/-->“advanced tap”(高级抽头)-->“s取样 率”
    2. 降低 PVDD 电压并再次检查;

     谢谢!

    Alix Wan