This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C:TAS5414C-Q1和 TAS5414C 之间的部件差异

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C-Q1, TAS5414C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937380/tas5414c-parts-difference-between-tas5414c-q1-and-tas5414c

器件型号:TAS5414C

您好、先生、

我想了解 一下 TAS5414C-Q1和 TAS5414C 之间的器件差异。

通常、TI 汽车级器件具有-Q1后缀。

但 TAS5414C 的数据表也将其称为汽车器件。

我想知道这两个器件是否相同、这两个器件型号之间的实际区别是什么。

等待您的澄清。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TAS5414C-Q1是1级(或 Q 级):-40°C 至+125°C

    TAS5414C 为2级(或 T):-40°C 至+105°C

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1器件已针对汽车环境进行了测试。  没有 Q1的器件没有。