This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1671:输入保护

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6741, OPA1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946526/opa1671-input-protection

器件型号:OPA1671
主题中讨论的其他器件:TLV6741OPA1641

我们正在为压电式麦克风设计信号调节、因此我们关注输入电压保护、以钳制由于对麦克风的影响而产生的任何高电压。 OPA1641看起来是一个极具吸引力的选择、只是数据表中没有 ESD 保护的详细信息。 例如、1671数据表注意到 ESD 额定值低于 TLV6741、但不包含等效的电路详细信息、例如随6741一起发布的电路详细信息。 如果选择该放大器、我是否应该假设需要一些过压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robb、

    标准 IC 的 ESD 保护包括每个 I/O 引脚和电源引脚之间的反向偏置 ESD 二极管(请参阅下文)、以及您提到的所有器件均具有这些二极管。  因此、根据输入过压电平的不同、您可能需要添加一个串联输入电阻器来将电流限制在10mA 或更低。 例如、如果输入电压可能比电源电压高10V、则需要添加1k Ω 与输入端子串联(10V/1k=10mA)。  

    BTW、如果正电源电压无法灌入电流、或负电源无法拉取电流、则还需要在电源引脚上添加 TVS (齐纳二极管)保护、如下所示、为电流流向系统接地提供路径; 否则、过多的输入电压可能会将电源引脚上拉至高于器件的绝对最大额定电压、从而导致过压相关损坏。