This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:pffb 直流不平衡

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937089/tpa3255-pffb-dc-imbalance

器件型号:TPA3255

你(们)好。

关于在 pffb 模式下使用 tpa3255:OUT_x 输出在1/2Vpp 时浮动、如下图所示。 我的问题是,假设运算放大器缓冲器的输出位于 GND,是否应该担心 R_fb 上的直流不平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    接地的 Vpp/2直流偏置是由空闲50%占空比 PWM 开关引起的。 反馈点位于 R_IN 之后、因此不存在运算放大器和反馈电压偏置问题。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的快速回复、太令人厌信了。

    谢谢、  

    Chris