This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:备选建议

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937090/dix4192-q1-alternate-suggestion

器件型号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其他器件:DIX4192PCM9211

客户正在寻找 CS8427-CZZR 替代产品。 DIX4192IPFBRQ1是合适的替代方案、还是有更好的替代方案?

循环客户进一步回答后续问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    DIX4192是 CS8427的理想替代产品。 如果它们还需要模拟输入、则 PCM9211具有集成 ADC、并提供更大的复用功能和整体灵活性。

    最棒的

    Zak