This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:在最大输入中、可以为 INL/INR 提供多大的电压?

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/936761/tpa6166a2-how-much-voltage-can-be-allowed-to-inl-inr-in-max-input

器件型号:TPA6166A2

尊敬的 TI 团队:

在最大输入中、可以为 INL/INR 提供多大的电压?  

确定音频级别图时需要此信息。

BR、

松田

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    INL 和 INR 输入不能高于 VDD。 否则、它们可能会导致器件损坏。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的回答。

    从器件安全的角度来看、我理解了您的答案。

    从耳机放大器的性能 角度(THD 等)来看 、在最大输入电压下、可以为 INL/INR 提供多大的电压?  

    BR、

    松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    达到最大电压时、THD 水平会增加、从而产生削波问题。 在该器件中、如果音频信号峰值接近 GND 和 VDD 电平、您应该会看到较低的音频性能。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.