This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:OSCM 和 OSCP 没有方波

Guru**** 2384260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946113/tpa3221-the-oscm-and-oscp-do-not-have-square-wave

器件型号:TPA3221

尊敬的所有人:

我目前使用 TPA3221芯片设计了 EVM 板。 电源电压为16V。 当我通电时、我无法从 OSCM (引脚12)和 OSCP (引脚13)中看到任何内容。  引脚11连接至+5V。 原理图电路随附。 请帮您检查一下。 非常感谢 much.e2e.ti.com/.../TPA3221_5F00_PA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    我在 OSCM 上看不到47kΩ Ω 上拉电阻器、 在 OSCP 上看不到47kΩ Ω 下拉电阻器。 它们是否已连接?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢你的答复。 是否需要47k 下拉和上拉电阻器? 上电时、我需要重置还是执行其他操作? 复位和静音设计是否正确? 目前、当我上电时、没有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    是的、需要这些47k Ω 电阻器。 请参阅   TPA3221数据表(第20页)中的第9.3.2节"增益设置和主/从操作"。  

    CMute 需要一个33nF 的电容器接地。 请将其添加到电路中。 CMute 上实际上不需要47k Ω 的上拉电阻器、但我认为这不会导致任何问题。  

    此致、

    Robert Clifton