This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:使用 TAS2505EVM 播放.wav 文件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946359/tas2505evm-playback-wav-file-by-using-tas2505evm

器件型号:TAS2505EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2505

各位专家、您好!

由于 TAS2505的监听测试、我的客户希望在 EVM 上播放.wav 文件。 TAS2505EVM 能否 直接播放.wav 文件? 如果是、请告诉我如何在 EVM 和 PC 之间进行连接? 另外、请说明如何配置 TAS2505? 如果客户从 PC 耳机输出(模拟信号)输出.wav 文件数据、它将输入 TAS2505EVM 的线路输入。 对于 TAS2505的听测测试、它的配置是否合理?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fujiwar-san、

    TAS2505EVM 具有板载 TAS1020b、它实际上用于将 USB 流转换为 I2S 流。 EVM 被识别为回放设备,一旦 GUI ( https://www.ti.com/lit/zip/slac772 )正确配置了 EVM,客户就可以使用它直接播放 wav 文件。 客户只需选择 EVM 作为默认播放器件即可。

    无需将 PC 耳机输出连接到 TAS2505EVM 的线路输入、但如果客户对测试 TAS2505EVM 的模拟输入感兴趣、则可以进行此操作。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.