This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 的生产生命周期和其他详细信息...

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946137/pcm2912a-production-life-cycle-of-the-pcm2912a-and-other-details

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: LM124

您好!

我们正在考虑将此 USB 编解码器用于音频头戴式耳机应用,并希望获得更多详细信息和建议,例如:

  1. PCM2912A 的生产生命周期是多少? 该器件的可用时间大约超过了多少,并且已经完全投入生产,而不是 NRND? 我们想知道 PCM2912A 的状态,因为它是一个相对较旧的器件,需要至少5至7年的可用性而不会过时...

  2. 我们打算将此部件连接到 Android 操作系统,并想知道它将是什么默认设备类别,特别是 USB 音频类别规格? UAC1类或 UAC2类还是两者都有?

  3. 尽管名称中提到了 PCM、但数据表并未提及实际音频格式。 音频格式是否为 PCM? 很抱歉,这是个愚蠢的问题吗?

  4. PCM2912A 回放输出是立体声 L 和 R,但输出是否可以专门配置为纯差动单声道,或使 L 和 R 直接脱离相位输出??

  5. 同样,PCM2912A 输入是否可以配置为纯差动单声道输入

提前感谢您的建议。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    通常、我们尽力避免淘汰器件。 我们无法保证器件将继续投入生产、因为有许多变量、例如晶圆制造厂家关闭、可能导致器件报废。 但是、PCM2912A 系列器件仍然相对受欢迎、我们没有计划停止生产此产品。 器件的使用寿命并不是我们唯一关注的问题。 例如、我们仍然提供 LM124运算放大器、这些放大器最初于1975年发布!

    编解码器枚举为'USB 音频编解码器'。 我不太了解 USB 音频类、但我相信 UAC2的主要区别在于它允许更高的采样率。 PCM2912A 仅支持高达48kHz 的频率、因此我相信它将被视为 UAC1。

    该器件遵循 USB 音频协议、我认为该协议使用 PCM 数据格式、但您应确保遵循官方 USB 协议中概述的内容。 该器件没有 I2S 输入或类似的任何输入。

    输出不能进行差分配置、如果需要、您需要一个额外的放大器将通道转换为差分。

    该器件仅支持单端单声道输入、因此您需要在前端使用放大器进行差分到单端的转换

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编解码器枚举为'USB 音频编解码器'。 我不太了解 USB 音频类、但我相信 UAC2的主要区别在于它允许更高的采样率。 PCM2912A 仅支持高达48kHz 的频率、因此我相信它将被视为 UAC1。

    使用高速 USB 启用 UAC2。 支持更高采样率所需的是高速。 不能在高速器件上使用 UAC1、它仅限于全速。 为了进一步混淆、UAC2需要 USB 2.0。 (类别规范与完整 USB 规范去耦。)

    2912的描述符显示器件类版本为1.0、而 USB 版本为1.1。 我对 Android 一无所知、但如果理性(谁知道)、它应该正确地处理 USB 1.1设备、假设它具有适合各类的主机驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Mike