This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2031D1:输入电容

Guru**** 2814365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/936680/tpa2031d1-input-capacitance

器件型号:TPA2031D1

大家好、

为什么第一种连接类型需要直流阻断电容器、而第二种连接类型需要使用直流阻断电容器?  

BR、

王奈生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    必须了解这种放大器需要直流偏置电平。 此直流偏置电平由内部偏置电路+外部电容器生成、如您展示的第一个图(单端输入)所示。 实际上、如果您测量输入电容器和输入引脚之间的连接、您应该会看到该直流偏置电平。

    第二个图是差分连接、因此所有共模电压都将降低。 即使您放置输入电容器、由于采用差分连接、此直流偏置也将被消除。 因此、无论使用还是不使用电容器、结果基本上都是相同的。 在这种情况下、我会说电容器将仅用于滤波目的、但它们不会影响电路的正常行为。

    我希望这是清楚的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.