This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:复位 TPA3255

Guru**** 2556800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/946097/tpa3255-reset-tpa3255

器件型号:TPA3255
大家好、
我遇到了 TPA3255 DDVR Q1的问题、在复位(手动或 SW)后、芯片在故障时变为低电平、因此处于错误状态并停留在这里。 当输入或者输出被连接或者断开时、当负载位于输出引脚中时、一个故障发生。。 芯片已被更换为新芯片。 我不知道为什么、我也在开发板上进行研究、我找不到错误。 该图位于附录中。 有人可以告诉我吗? 
 

非常感谢。

此致、

Vladimír μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    看起来像您在预滤波器 PBTL 中运行。 请将 R70和 R71替换为0欧姆电阻器。 我们过去已经看到、在 PBTL 中的输入上使用10kohm 会导致接地反弹问题。 请告诉我这是否可以解决问题。  

    还有哪些部件是 L3和 L5? 它们是什么类型的电感器?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我将 R70和 R71替换为0r、工作正常。

    令我吃惊的是、EVB 上安装了其他东西(0欧姆)、而 EVB 方案中安装了其他东西(10千欧)。

    非常感谢您的帮助、问题得到了解决。

    此致、

    Vladimír μ A