This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805MEVM 单声道 PBTL 连接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM, TAS5825MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945387/tas5805m-tas5805mevm-mono-pbtl-connection

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:、 TAS5825MEVM

我们如何 使用 J6和 J8连接器将 PBTL 中的单声道扬声器连接到 TAS5805MEVM? 我们的目的是使用两个通道并并联连接它们、以实现可能的最大功率。 我们还希望使用具有 LC 滤波器的通道来提高 THD。 根据 TAS5805M (图150)、通道在 LC 滤波器之前进行组合、但这不是 EVM 的布局方式。 如果可以、请提供一些很好的信息。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    在 TAS5825MEVM 上预滤波器 PBTL 并不容易实现(如您所知)。  您可以通过将跳线 J6上的两个引脚焊接在一起并对 J8执行相同的操作、在 EVM 上执行后置滤波器 PBTL。  不过、后滤波器 PBTL 的 THD 与预滤波器 PBTL 的 THD 有所不同。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我这么做、是否会将共模电容短接在一起(例如:C23+C32)? 这可以有效地消除任何类型的差分电容、除非我在这里遗漏了一些东西。 请参阅随附的图片、确保我们讨论的是相同的内容。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    我们谈论的是同样的事情! 是的、这就是我建议将 EVM 连接到 PBTL 模式的方式。

    此滤波器设计从未使用过差分电容器、仅采用共模。 差分电容是指电容器将差分输出连接在一起。 TAS5805M 使用 BD 调制、混合调制或1SPW 调制、这会产生比差分噪声更多的共模噪声、因此它不需要差分电容器作为滤波器的一部分。   

    如果您还没有、我建议查看 我们的 LC 滤波器设计应用 手册、详细了解模数和 BD 调制之间的差异以及这些调制如何更改滤波器设计。  

    希望这能解答您的问题。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢您分享 LC 滤波器设计应用手册。 我之前已经介绍过它、我发现它非常有用。 我同意应用手册中所述的"共模"滤波器或2类电容器没有以差分方式物理连接的电容器、但由于两个共模电容器共用一个公共接地端、因此等效电容呈现了一个差分滤波组件。 这实际上是在第3.7节的应用手册中提到的、我复制了这里以供您参考

    我相信、通过短接 J6和 J8连接器、我们消除了这种差分滤波组件。 我同意、与 AD 调制相比、BD 产生的差分模式噪声更小、但仍然存在明显的差分能量(请参阅下文)、通过消除2类配置的差分滤波器、我认为即使 BD 调制也会显著影响 THD。 你同意吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    电容器 C23+C32至 C36+C42之间仍会产生这种影响。 您还可以简单地移除 C32和 C42 (当然要注意这对滤波器截止的影响)、这样您只需要一个电容器即可处理每个连接的输出。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert。 我同意您的看法、这仍然具有差分电容。 当您短接 J6时、C23和 C32是并联的、即使它们的等效电容器似乎短路了。 这让我失望了、但我现在可以看到它了。 感谢你的帮助。