This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:用于定制比特率的 DPS 系数

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, PCM5121, PCM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945738/pcm5121-dps-coefficients-for-custom-bitrates

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140PCM5141

我们的应用具有自定义的比特率(接近32kHz)、没有主时钟。

内部 PLL 锁定频率、系统工作正常。

现在、我们需要使用固定流 DSP 进行均衡、但 Pure Path Studio 锁定在44.1kHz 或48kHz 上。

我们如何做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrlach、

    您可以在 PPS 中以48kHz 设置操作 DSP。  您可以使用的指令数没有差异。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们无法在48kHz 下运行、我们的硬件限制为32kHz (精确为31250Hz)、并且 无法在 PPS 上选择此采样率。

    情况如下:

    - PPS 不允许选择自定义频率

    -系数取决于频率

    -生成未知系数的规则。

    例如、对于 TLV320ADC3140、数据表指定了如何获得正确的系数格式。

    在 PCM5121上:

    -未清除双二阶滤波器的格式4.20。

    -在 DRC、音量控制等中写入什么内容是未知的(我希望您的写入取决于位速率)。

    我们不需要 hifi 质量、所以我认为31250和32000 Hz 之间的差异并不相关、但我需要在 PPS 上选择此项或了解寄存器的值。

    此致、

    Andrea Iachini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我怀疑、对于32kHz 输入、使用48kHz 的所有相同系数设置将适合您的应用。  器件性能大致分为3组:四通道速率、双通道速率和单通道速率。  在这种情况下、32kHz 将被视为四倍速率。  由于 ROM 处理流程在 PPS 中仅支持44.1kHz/48kHz、因此您需要将 DSP 配置为48kHz、然后将 PLL 配置为32kHz。  DSP 时钟应大致相同。  然后、您可以进行听测或频率响应评估、以确认您的设置是否可用于您的应用。   

    PPS 生成系数的方式非常有魅力、但我们从未期望客户在运行时生成新系数。  我们也使用4.20格式、请参阅 第12.1.3节"系数数据格式"。

    如果您仍然希望使用专门为32kHz 的系数、则需要改用 PCM5141。  该器件不使用 ROM 处理流程、因此您可以根据需要更改采样率并修改流程。

    谢谢、
    Paul