This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2输出对应的 ESD 关断电压/击穿额定值?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945650/tpa3116d2-appropriate-esd-standoff-breakdown-ratings-for-tpa3116d2-output

器件型号:TPA3116D2

欢迎 TI 工程师!

我正在设计一个产品原型、以在扬声器框架上承受10次23kV 空气放电。 输出放大器是 TPA3116D2、由24VDC 电源供电。 到目前为止,我有一个 ESDA25LY,它的关断电压为24V,击穿电压为30Vmax。 对于给定的电源电压、这是合适的、还是应该使用较低的值? 如果有任何建议,将不胜感激。

最佳- RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    该器件的 ESD 额定值在数据表的第6.2节中提供。  根据本节所述的放电模型、已对每个引脚进行了这些额定值的测试。  保持电压取决于充电和放电速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    非常感谢您的回答。 我应该已经阐明、我确实已经查看了数据表上的 ESD 额定值。 那么、让我尝试在这里更具体一点-我的问题当然会揭示对 ESD 问题的理解不完整。 我们将在23kV 空气放电时针对 IEC 61000-4-2形状的脉冲对其进行测试、该脉冲会被定向到扬声器框架。 根据这段信息和数据表中的信息、我无法确定保持电压应为多少。 (或者可能我应该说"反向关断电压"?) 如何确定这一点? 我认为这将是 TPA3116输出引脚在24V 电源电压下的最大偏移的函数、而标准的充电和放电速率将决定 TVS 器件的峰值放大器额定值。

    如果有 TI 的 ESD 保护设计指南、请参考。

    再次感谢。

    最佳- RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    感谢您的澄清。  您已经超出了我对 ESD 等级的舒适范围。  我搜索 了 www.ti.com 并找到了该文档 https://www.ti.com/lit/an/ssya010a/ssya010a.pdf。 它可能不是很有用,但书目中有一些链接可能会有所帮助。  我还将联系我们的设计团队、确定放大器输入引脚上允许的最大持续电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的链接 Gregg 以及与设计团队联系的机会。 我将查看 Biblio。