This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:PCM4204的单端输入

Guru**** 2947790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945488/pcm4202-single-ended-input-to-pcm4204

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件:PCM4204

您好!

为了以最小的空间/组件要求向 PCM4204输入单端信号、尽管性能很高、是否仍可以使用 本设计中指定的单个运算放大器、由缓冲 PCM4204 VCOM 而不是基准引脚偏置? ADC IN-是否可以连接到 VCOM 缓冲器旁边?

https://www.ti.com/download/kbase/adc/adsssds2.htm

您是否为 PCM4204提供了此类参考设计?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过将 VIN-引脚连接到 VCOM 来驱动伪差分配置中的输入单端、只需确保 VIN+输入偏置在相同的 VCOM 电压附近即可。 现在、您将看到6dB 的 SNR 降级、因为您的满量程范围为一半、而且由于偶次谐波不再有效地消除、因此失真性能可能会更差。 根据输入之间的直流偏移(主要来自运算放大器电路的任何增益)、0电压可能也会有一些误差。 只要您愿意接受对性能的影响、您就可以以这种方式操作、而不会出现任何问题。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、  

     在缓冲器之前或之后、这是否是将 VIN-连接到 VCOM 的命令?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完全位于缓冲器之后。 VCOM 引脚用于偏置高阻抗节点、如运算放大器输入。 它没有直接偏置 VIN-引脚的驱动强度、因为这些器件通常具有3kOhm 的输入阻抗。

    最棒的

    Zak