This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于扬声器输出增益

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945593/tas2505-about-speaker-output-gain

器件型号:TAS2505

您好!

从图1-1可以看出、P1/R46和 P1/R48的扬声器输出增益可以更改。

区别在于:P1/R46切换 PWM 占空比、P1/R48切换向扬声器输出的电压电平?
或者、扬声器的电压电平输出是否恒定、P1/R46和 P1/R48的 PWM 占空比是否已切换?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、电压电平输出固定为 SPKVDD。 即使您通过寄存器配置修改增益、输出也将始终在 GND 和 SPKVDD 之间振荡。

    正如您提到的、增益将仅影响占空比。  即使它通过第1页/寄存器46或寄存器48进行了调整。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.