This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PBTL 运行输出配置

Guru**** 2542850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945467/tas5825m-pbtl-operation-output-configuration

器件型号:TAS5825M

各位专业人员、您好!

我想用 TAS5825M 确认我们在 PBTL 模式下的输出滤波器配置。
数据表 建议的连接方式是将电感器之前的输出连接为预滤波器 PBTL。

但是、从  音质的角度来看、我希望在电感器之后连接相同的2侧输出、就像后置滤波器 BTL 一样。
我认为 TAS5825M 没有任何问题。
但是、我想确认是否有任何问题。
您会回答吗?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    TAS5825M 支持后置滤波器 PBTL 模式!

    实际上、对于 TI 音频放大器、如果器件可以支持 PBTL、则可以执行后置滤波器 PBTL 模式。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢您的快速回复。
    我明白了。

    此致、
    Kazuki Kuramcohi