This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:TAS5720L 的 PVDD 选择

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945542/tas5720l-pvdd-selection-for-tas5720l

器件型号:TAS5720L

您好!

我对音频硬件设计相当陌生。 此帖子旨在让我确信我的理解是正确的。 最初、我对理想 PVDD 值应该是多少感到困惑。

我们计划使用以下扬声器、其额定功率为3W、最大功率为5W。

www.digikey.com/.../1745572

我现在的理解是 PVDD 与输出音频信号振幅没有任何直接关系、但如果信号高于 PVDD、则会被削波。

因此、为了使扬声器在3W-5W 范围内工作输出功率、我至少需要根据欧姆定律约6.5V 的 PVDD。 可能需要大约8-10V 的电压、以确保安全。

现在、如果我的 PVDD 可能驱动比扬声器承受的功率更大的功率、我需要使用振幅控制和/或数字削波器来限制信号振幅、以便不超过扬声器的最大额定功率。

请指出我的理解是否错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreendev、您好!

    对于 PVDD、您可以参阅数据表中的输出功率与电源电压间的关系图、以帮助确定您要用于何种负载和输出功率的电源电压。  

    此外、正确的做法是、如果您不想超过最大额定功率、则需要限制信号振幅、前提是 PVDD 可以驱动比扬声器额定功率更大的功率。

    此致、

    Luis