This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1972:设计指南

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945579/lm1972-design-guidelines

器件型号:LM1972

大家好、

你好。

我们的客户有 LM1972器件、希望使用它开始设计。 但是、他不知道从哪里开始、因为除了数据表、器件产品页面上的信息非常有限。

希望您能帮助他从哪里开始?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Art、

    正确、LM1972是一个旧器件、没有太多相关信息。 甚至我们没有 EVM。 客户为何选择此器件? 他能否提供有关此选择的详细信息? 他是否考虑过我们的音频 DAC 而不是该器件?

    如果客户不愿意使用替代解决方案、我建议确保以下设计技巧:

    -将数字引脚布线与模拟引脚布线分开。 这种做法通常用于避免模拟部分的高频噪声。 如果可能、请在两个不同的平面中将数字(逻辑)接地与模拟接地分开。 然后、使用几个0欧姆电阻器或单个 PCB 走线连接两个平面。

    -将值为0.1uF 和10uF 的去耦电容器尽可能靠近电源引脚放置。 这种做法有助于在器件具有低 PSRR 的情况下保持电压电平稳定。

    -如果 LM1972输出连接到另一个放大器、我建议添加一个带外滤波器以消除可添加到模拟部分的高频成分。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.