This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于扬声器输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945478/tas2505-about-speaker-output

器件型号:TAS2505

您好!

SPKP/SPKM 引脚直接连接到扬声器。
是否可以使用 TAS2505中的寄存器降低数字 PWM 输出信号的电压电平?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D 类放大器 PWM 输出实际上与 SPKVDD 电平直接相关。 您实际上可以看到 GND 和 SPKVDD 之间的输出切换。 如果您希望使用较低的电平、则需要降低 SPKVDD 电源电平。

    您看到的 PWM 输出电平问题是什么? 由于 D 类放大器始终处于开关状态、因此扬声器将看到的输出是 PWM 电平的平均值。 只有当最大数据值被发送到串行接口(16位数据为0x7FFF)时、才会达到满量程电平。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.