This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频项目

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945344/audio-project

主题中讨论的其他器件:TPA3116D2

您好!

出现了一个有趣的问题-放大器 IC7的输入端(TPA3116D2的引脚4)出现了大约100mV 的噪声、当放大器输入端的信号通过数字电位器 IC10时、该噪声会被放大。 当电位计短接(A = W)时、不存在噪声。

此致、

Tsvetan

e2e.ti.com/.../1300.NanoPi_5F00_Audio_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tvestan、

    您的测试似乎指向 CAT5171-50k 器件、而不是 TPA3116D2。  您可以移除 C64和 C67并测量 CAS51771--50K 输出端的输出噪声。  这将使您的测试中不再使用 TPA3116D2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我忘记了、TPA3116D2处于 PBTL 模式、即安装了跳线 SP2和 SP3。

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetan,

    可以移除 C48来测量 IC9输出端的噪声。