This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:is2 -模式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/945325/pcm1840-is2---mode

器件型号:PCM1840

尊敬的 TI 工程师:

对于我们的新应用、我们计划在硬件模式和 I2S 音频协议中使用 PCM1840。 PCM1840是一款4通道 ADC、I2S 协议仅适用于两个通道。  因此、对于 I2S 模式、我需要两个 SDOUT 引脚。 一个用于通道1/2、另一个用于通道3/4。 当然、字时钟和位时钟都是如此。
根据数据表、PCM1840仅具有一个 SDOUT、适用于4通道 TDM 模式。 我对 I2S 模式下的 PCM1840的问题:PCM1840是否会退出通道3/4并仅支持通道1/2? 或者是否有可用作通道3/4的第二个 SDOUT 的隐藏 GPIO?

如果你能帮助我们,那就太棒了!

非常感谢、致以诚挚的问候

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    欢迎来到论坛、感谢您关注我们的器件! PCM1840仅支持 TDM 模式下的4通道运行。 4通道 I2S 没有额外的 SDOUT 线路。 如果您可以使用 TDM、这将是首选路径、因为您需要2个器件用于 I2S 的4通道。

    最棒的

    Zak