This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:CC3200AUDBOOST POP 噪声

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966556/tlv320aic3254-cc3200audboost-pop-noise

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOST

你(们)好

我们使用"LAUNCHXL-CC26X2R1"+"CC3200AUDBOOST" 来评估我们的项目。

我们发现/观察到 CC3200AUDBOOST 的耳机输出在上电时具有 POP 噪声。

我们是否需要按照"2.2.3.1立体声单端配置"向 CC3200AUDBOOST 添加肖特基二极管?

如果是、我们是否需要更改 AIC3254配置? 请参阅以下 AIC3254设置:

//配置电源
AudioCodec_pageSelect (TI3254_PAGE_1); //选择第1页
AudioCodec_regWrite (TI3254_PWR_CTRL_REG、0x08);//禁用 AVDD 与 DVDD
AudioCodec_regWrite (TI3254_LDO_CTRL_REG、0x01)的弱连接;//检测到 AVDD LDO
编解码器的过电流 AudioregWrite (TI3254_ANALOG_IP_QRCG_REG_REG_= 0x32)
;//加电时、断电时、Power_CTRL_CTRL = 0x254ms

;//加电时、断电时间= 0x254ms 5个时间常数、6k 电阻
AudioCodec_regWrite (TI3254_HP_DRV_START_UP_CTRL_REG、0x25);//耳机斜升加电时间由6k 电阻确定、

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    如果您对系统上电期间弹出的问题有疑问、请遵循 http://www.ti.com/lit/slaa492a 中的建议。

    通过选择正确的 Rpop 值("2.2.3.1立体声单端配置")并在驱动程序中使用正确的加电顺序(请参阅随附的文件)、可以最大程度地减小 HP 加电期间的弹出窗口。

    您所显示的代码段只是部分代码段。 设置 Rpop 值后、按照建议的顺序为 DAC 和 HP 放大器加电。

    请访问 Regards.e2e.ti.com/.../output-power-up-sequence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    如果我们需要添加肖特基二极管(http://www.ti.com/lit/slaa492a)、

    我们是否需要修改以下寄存器?

    AudioCodec_regWrite (TI3254_PWR_CTRL_REG、0x08);//禁用 AVDD 与 DVDD
    的弱连接 AudioCodec_regWrite (TI3254_LDO_CTRL_REG、0x01);//为 AVDD LDO 检测到过流 

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TI3254_PWR_CTRL_REG 可以设置为0x08、TI3254_LDO_CTRL_REG 可以设置为0x01。 始终选择 AVDD LDO 输出>= DVDD LDO 输出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    关于 LDO 控制寄存器(P1_R2),我们将电流设置为0x01 (00:DVDD LDO 输出的标称值为1.72V,AVDD LDO 输出的标称值为1.72V),但我们测量了电压电平,AVDD = 1.683V,DVDD = 1.69V。

    我们还测量 AVDD 和 DVDD 的序列、请参阅下图(蓝色线为 AVDD、黄色线为 DVDD):

    没有肖特基二极管

    肖特 基二极管的器件型号

    您对我们有什么建议吗?

    谢谢。

    BR

    特尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    更新一些信息。

    请参阅以下有关内部 LDO 的序列。 我们发现 POP 噪声出现在黄色圆圈中。

    您对我们有什么建议吗?

    
    

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    关于耳机输出顺序,以下行中会出现噼啪声:

    #为 HPL/HPR 和 LOL/Lor 驱动器加电

    宽30 09 3C

    你有什么建议吗?

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我们还检查了 AIC3254 EVM 上的 POP 噪声、EVM 上有四个 POP 噪声。

    第一种方法是将 USB 电缆插入 EVM (加电编解码器)。 当使用 AIC3254 CS 加载"高性能立体声回放"时、会发生第二个和第三个。 最后一个方法是从 EVM 上拔下 USB 电缆(关闭编解码器电源)。

    我们还进行了一些实验:

    关于第二个 POP,我们发现第2个 POP 与 P1R9相关。

    2.关于第三个持久性有机污染物,它与 P1R20有关:

       如果设置为2k 电阻、则第2个 POP 和第3个 POP 非常接近

       如果设置为25k 电阻、则第二个 POP 和第三个 POP 距离较远。

       BTW,关于第3个 POP,它仅 在播放静音源时发生。

    您对我们有什么建议吗?

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    你有更新吗?

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    我们只能通过去爆音寄存器设置和信号链中各种元件的上电排序来最小化爆音;我们无法消除这种现象。 如果您尝试删除"去爆音"设置(P1R20)、则会发现通电爆音(P1R9)将会更大。 因此、我共享的寄存器写入的总体策略是最大程度地减少 PoP。 此级别的 PoP 是否是您的应用所关注的问题?

    我查看了使用和不使用肖特基二极管的结果、可以看到二极管在 DVDD 加电后向 AVDD 提供电压。 因此、应该会降低 PoP。 您是否能够使用和不使用二极管测量 PoP?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    与之前的状态一样、EVM 上有四个 POP 噪声、您能观察到这种结果吗?

    关于删除弹出设置(P1R20)、第2个和第3个弹出将混合在一起。 因此、噗声将会更大。

    目前、我们将重点介绍第1和第4个噗声噪声。

    目前、我们将重点关注第一个和第四个流行的噪声。 关于这两个噼啪噪声、我认为它与电源时序有关。

    我知道、EVM 使用外部 DVDD 和 AVDD 电源、CC3200AUDBOOST 使用内部 DLDO 和 Aldo 电源。  

    关于肖特基二极管、它应应用于内部 DLDO 和 Aldo 电源。 我不明白为什么 EVM 需要添加肖特基二极管。

    无论如何、您能否向我们提供 AVDD 和 DVDD 序列(波形)? 您是否还可以提供肖特基二极管(器件型号/DS)?

    大约第4个噼啪噪声、您能否提供关断的寄存器设置?

    
    

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    我会将您送回 http://www.ti.com/lit/slaa492a。 有关上电序列。 它解释了 AVDD 上电相对于 DVDD 的延迟可能导致弹出的情况。 我没有亲自检查过。  对于您的系统、您能否为第一个和第四个弹出信号绘制以下信号- RESET、AVDD、DVDD 和 HPL? 我们需要了解一下这一点、以推断出爆音的原因。  

    我们对二极管没有建议。 它应该能够支持 DVDD 电压(~1.8V)。

    断电顺序应先关闭 HP 驱动程序、然后关闭 DAC。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的断电序列、我们稍后将进行尝试。

    关于"http://www.ti.com/lit/slaa492a."、本应用手册中有两个电源序列(section2和 section3)。

    我们的客户电路板(设计参考 cc3200audboost)、默认使用内部 DLDO 和 ALDO。 AIC3254 EVM 使用外部 DVDD 和 AVDD。

    我们还将设计更改为使用外部 DVDD 和 AVDD。 我们可以使用 AIC3254 EVM 获得相同的结果。

    我们可以为您绘制信号序列。 您要检查哪种电源(内部或外部)?

    BTW、正如我之前的帖子(2020年12月28日上午8:28)、我们 已经测量了 DVDD 和 AVDD 序列、您可以首先检查。

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 AVDD 和 DVDD 加电信号的弹出位置。 此外、在断电时、我想知道确切的弹出位置。 仅仅 AVDD 和 DVDD 加电信号是不够的。 使用内部 LDO 模式(客户电路板)进行测量。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我们需要一些时间为您准备序列(采用内部 LDO 模式)。

    您有 AIC3254 EVM 板吗? 如果是、您能否检查它是否使用外部 AVDD 和 DVDD? 您能否检查 EVM 上是否有四个 POP 噪声?

    第一种方法是将 USB 电缆插入 EVM (加电编解码器)。 当使用 AIC3254 CS 加载"高性能立体声回放"时、会发生第二个和第三个。 最后一个方法是从 EVM 上拔下 USB 电缆(关闭编解码器电源)。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、

    您可以直接在客户电路板上执行该操作。 无需在 EVM 上执行此操作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我们无法使用示波器测量 POP 信号。

    您是否知道如何使用示波器来测量 POP 信号?

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您面临的困难是什么? 您需要根据 DVDD 或 IOVDD 触发。 是否无法在弹出时捕获实例?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我们使用示波器探头来测量耳机输出、但当出现噼啪噪声时、我们无法在示波器上看到任何内容。

    我们怀疑这是否是噼啪噪声。 但我们可以确认我们可以在 AIC3254 EVM 上听到相同的声音。

    您有 AIC3254 EVM 板吗? 如果是、您能否检查它是否使用外部 AVDD 和 DVDD? 您能否检查 EVM 上是否有四个 POP 噪声?

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    我将在本周稍后的时间尝试在 EVM 上设置测量值、并向您返回测量结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢你的帮助。

    EVM 上有四个 POP 噪声。 请帮助我们检查它是否是杂音噪声。

    第一种方法是将 USB 电缆插入 EVM (加电编解码器)。 当使用 AIC3254 CS 加载"高性能立体声回放"时、会发生第二个和第三个。 最后一个方法是从 EVM 上拔下 USB 电缆(关闭编解码器电源)。

    我们还进行了一些实验:

    关于第二个 POP,我们发现第2个 POP 与 P1R9相关。

    2.关于第三个持久性有机污染物,它与 P1R20有关:

       如果设置为2k 电阻、则第2个 POP 和第3个 POP 非常接近

       如果设置为25k 电阻、则第二个 POP 和第三个 POP 距离较远。

       BTW,关于第3个 POP,它仅 在播放静音源时发生。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    我们在 EVM 上的编解码器加电期间测量 HPL/R 信号。 我们可以看到 HPL/HPR 捕获上有一个弹出窗口、对于 HPL、它大约为150mV、如下所示。 如前所述、建议添加肖特基二极管以避免这种问题。

    如果您有任何其他疑问、请告诉我。

    Diljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的帮助、我们将根据您的示波器配置再次执行测量。

    在您的测量方面、"在 EVM 上的编解码器加电期间"这意味着什么?

    它是否等于我们的第一个噗声噪声?

    我们认为、添加肖特基二极管应避免第一个噪声。 您对第二个噗声噪声有什么意见吗?

    
    

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、

    去爆音设置寄存器是 TI3254_HP_DRV_START_UP_CTRL_REG 寄存器、您已经在配置脚本中进行了设置。

    您在当前设置中看到的弹出级别是多少?

    Diljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    此主题已开放很长时间、我想我们已经讨论了缓解流行的各种选项。

    请尝试这些选项、使用这些选项、您应该可以使用此器件实现尽可能低的弹出选项。

    如果您将来需要其他帮助、可以启动新的线程。

    此致。