This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:主控模式中的端口 B 始终在 LRCKB 上输出48ksps?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959494/src4392-port-b-in-master-mode-always-ouput-48ksps-on-lrckb

部件号:SRC4392

您好!

我需要在其中一个设计中绕过 SRC。

为此、我将端口 B 设置为主(端口 B CTRL 1 = 0x29)、将 RXCKO / 128设置为时钟源(端口 B CTRL 2 = 0x08)。
PLL2分频器设置为4 (接收器 CTRL 2 = 0x1D)。

DIR 参考时钟设置为 RXCKI。
RXCKI 是一种12MHz TCXO。
接收器 PLL1寄存器1 = 0x24
接收器 PLL1寄存器2 = 0x00
接收器 PLL1寄存器3 = 0x00

这在48ksps 时工作正常。

但是、当 AES3输入流为96ksps 或192ksps 时、端口 B LRCKB 仍以48kHz 的频率运行。

我是否必须根据输入流速手动修改 PLL2分频器?

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    首先、我要说、通常情况下、如果您以48kHz 的倍数对数据进行解码、那么您的参考时钟也应该是48kHz 的倍数。 因此、RXCKI 在这里的理想频率应为12.288MHz、而不是12MHz。 它可能足够接近工作状态、但这可能会降低抖动容差。 PLL1在这里确实为您提供了一些灵活性、但您似乎已经将 PLL 设置为96MHz、而不是建议的98.304MHz、除非您实际使用12.288MHz 时钟、在这种情况下、您的设置看起来不错。

    如果您已将端口 B 设置为用作主设备并将解码时钟用作主设备,则当双相输入时钟发生变化时,该时钟应发生变化。 我有点惊讶的是、您总是会看到具有不同输入采样率的48kHz 输出、这似乎表明双相 AES3时钟在不同采样率下是恒定的、但通常情况并非如此。 当 PLL2分频器设置为4且端口 B 主时钟分频器设置为128时、您将需要24.576MHz 的时钟才能看到48kHz 的输出、这通常是192kHz 操作时看到的时钟。 因此、通常将 PLL2分频器设置为直通。

    您能否验证每个采样率的 S/PDIF 时钟速率是多少?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的快速回答。

    没错、PLL1配置寄存器不是正确的。

    12MHz 的 RXCKI 频率不是问题:(12MHz * 8.192)/1 = 98.304MHz   无错误!

    P = 1
    k = 8.192 => J = 8且 D = 192

     D≠0 => 10MHz≤(12MHz/P)≤20MHz   和   4≤J≤11   OK!

    所以:
    接收器 PLL1寄存器1 = 0x12
    接收器 PLL1寄存器2 = 0x00
    接收器 PLL1寄存器3 = 0xC0

    然而,问题仍然存在。 LRCKB 频率不符合 AES3流频率(使用示波器进行检查)。
    我必须手动切换 PLL2分频器或 PORTB 时钟分频器以获得正确的频率。

    请注意、LRCKB 与 AES3输入流完全同步(无漂移)、但频率不正确。 PLL 锁定到输入流上。

    读取寄存器13 (接收器状态寄存器1)说明:
    RXCKR0和 RXCKR1位的状态可被用来确定编程值
    对于 PLL2输出时钟分频器、由控制寄存器中的 RXCKOD0和 RXCKOD1位进行设置
    0x0E。

    这是否意味着必须读取该寄存器才能设置寄存器0E (接收器控制寄存器2)内容?

    此致、
    Nicolas

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    很抱歉耽误你的时间。 如果您选择 RXCKO 作为端口 B 的主时钟源、这并不是我所期望的器件行为。虽然在采样率高于48kHz 时、您可能会遇到将 RXCKO 分频器设置为4的问题、因此您可能需要尝试设置 这是直通。  

    明天下午、我将在实验室中尝试并测试这种行为、以便给出更明确的答案。 感谢您的耐心等待!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回答。
    正在等待测试结果...

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicolas、

    因此、我能够确认恢复的时钟不一定与传入数据流的时钟速率匹配。 该器件恢复了它能够使用集成 PLL 的最大时钟频率、即使您的双相编码信号频率随采样率而变化、恢复时钟的速率也不是。 您可能需要使用寄存器13中的接收器状态位来确定如何设置分频器。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回答。

    我还通过 SRC 在从模式下使用端口 A。 PLL2分频器设置是否影响 SRC 功能/质量?

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    可以将恢复的 RXCKO 用作 SRC 基准源、因此如果这样做、PLL2分频器设置将影响 SRC 接收的时钟、除非您使用不同的基准时钟源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    这是我怀疑的。
    文档中应明确说明这一点。

    感谢您的支持。

    此致、
    Nicolas