This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:模拟输入问题

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959286/pcm1860-q1-analog-input-question

器件型号:PCM1860-Q1

1、器件未上电时是否可以向 VIN 应用音频信号?  器件没有损坏?

2.模拟输入的输入阻抗是多少? 典型值为20kohm、但最小值-最大值是多少?

 3.模拟输入端的内部偏置电压容差是多少? 典型值为 AVDD/2。  

不过、这不是模拟输入的问题。  

-数字输入的 VIH 最小值和 VIL 最大值是多少?

-数字输入的 VOH 最小值和 VOL 最大值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    通常不建议将信号施加到未供电器件的输入端、因为这可能会通过输入对器件进行偏置并导致异常行为。 但是、如果信号处于绝对最大限制范围内、我不会预计会发生损坏。

    我们没有输入阻抗的最小/最大规格、但通常这可能会变化高达+/-25%。

    我没有关于内部偏置电压的容差信息。  

    输入和输出的数字信号电平在低电平下为 IOVDD 最大值的30%、在高电平下为 IOVDD 最小值的70%。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zak

    其他一些问题、

    在 EC 表中、满量程单端输入为2.1Vrms。 因此峰间电压为2.96V。  由于偏置电压为3.3V/2=1.65V、因此输入摆幅可以-1.31V 至4.61V、这是正确的吗? 在此范围内、声音不会被削波?  

    此外、绝对最大值表示输入为-1.5V 至5.0V。 在该限制范围内、器件可能会发生削波、但没有损坏、对吧?  

    3.对于 MD 引脚、是否需要外部下拉电阻器? 是否可以放置旁路电容器以增强抗噪性能?  

    4.对于 MD 引脚、模式何时采样? 还是器件反映动态设置?  

    5、单端输入的耦合电容规定为10uF、但可以将其降低到0.1uF 吗? 其目的是消除低频声音(不需要)并缩短偏置电压的稳定时间。 有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    您对1和2的理解是正确的、但请记住、失调电压和增益误差之间的变化意味着当输入恰好在器件之间发生削波时、会有细微的差异。

    抽取滤波器设置是唯一需要复位并在启动时进行采样的硬件设置、增益/多路复用器和格式引脚可以动态更改。

    可以减小交流耦合电容、但如果可以、我建议使用 C0G/NP0电容来减少滤波器截止频率下作为失真峰值而引入的低频失真量。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zak

    谢谢。  这是怎么回事? 请告诉我如何修复逻辑电平? 是否需要下拉电阻器。  

    3.对于 MD 引脚、是否需要外部下拉电阻器? 是否可以放置旁路电容器以增强抗噪性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、  

    无需下拉电阻器。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zak

    2.1Vrms 的模拟输入电压满量程范围是否取决于 AVDD? 或它是否随 AVDD 扩展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    模拟输入范围取决于 VREF、VREF 通常为0.5AVDD、因此该范围会根据 AVDD 而有所变化。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zak

     您能告诉我如何知道特定 AVDD 下的输入范围? 它是否与 VREF 成正比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    是的、它与 VREF 成正比。 不过、该器件不支持非常宽的 AVDD 范围、我建议在3.3V 电压下工作、而不是接近限值。

    最棒的

    Zak