This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:释放复位后

Guru**** 2505125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966789/tlv320aic3101-after-releasing-reset

器件型号:TLV320AIC3101

您好!

释放复位后 DOUT 是否可以变为活动状态?

我的客户正在考虑使用多个 AIC3101s、I2S 线路很常见。

因此、他们担心同时释放复位会导致 DOUT 冲突。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    DOUT 在复位后不一定是活动的、因为当器件复位时、所有块都将设置为其默认状态。 ADC 在其默认状态下断电。  

    当准备好传输数据时、DOUT 可置于高阻态模式。

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢你的帮助。

    DOUT 是否默认为高阻态?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    DOUT 在复位期间为高阻抗、但在复位后为高阻抗。 当有效数据未被发送到器件时、编辑第0页、寄存器8、位 D5将 DOUT 置于高阻抗状态。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题。

    使用多个 AIC3101s 时、同时释放复位不会发生公共 DOUT 冲突。

    正确吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    没错。 不应发生冲突。 由于计划使用多个编解码器、我想指出、AIC3101会响应固定的 I2C 地址。 是否实现了某种 I2C 开关、以便能够在两个器件之间进行通信?

    此致、

    Aaron Estrada