This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:数据表显示可提供设计审查。 如何提交设计以供审核?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967313/tlv320aic3120-datasheet-indicates-that-design-review-is-available-how-does-one-submit-design-for-review

器件型号:TLV320AIC3120

TLV320AIC3120数据表指示可提供设计审查。  如何提交设计以供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tracy!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果您愿意与我们分享您的 TLV320AIC3120设计的原理图和布局详细信息、我们很乐意为您提供。  我们倾向于在论坛上这样做,以便其他人可以从讨论中获益。  我们希望看到的细节基本上是器件的基本连接、因此我们不会要求您提供整个原理图、而只是与 TLV320AIC3120相关的相关部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom。  所附原理图的相关部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    新年快乐!  您的附件未将其添加到帖子中。  请重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AudioSchem_5F00_for_5F00_TI_5F00_20201231_5F00_1257.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加到 Word 文档中。  如果您对此有任何疑问、请告诉我。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当时就明白了!  我们将查看并告诉您是否看到任何需要处理的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    很抱歉耽误了时间-假期休息后一切都得到了支持。  原理图的上部看起来不错、我没有在 I2C 线路上看到上拉电阻、但这可能会从表中的某个位置掉下来。  我不理解您的扬声器/HPout 配置。  您是否计划为扬声 器或耳机安装组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Tom!  我没收到您之前的评论。  这是正确的--想法是根据需要选择 DNP 来选择 SPKP/SPKM 或 HPOUT,但 DNP 标记没有显示在我发布的内容上,对不起。  计划使用 DNP R420和 R422并驱动32 Ω 扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么、

    感谢您的澄清!  只要您在 I2C 线路上有上拉电阻器、我认为您应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  正确、I2C 线路上的上拉电阻在设计中的其他位置。

    仅需确认一下、如果我们不使用 SPKP/SPKM、是否可以将 SPKVDD 保持在原理图中所示的浮动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    抱歉-我错过了!  将具有22和0.1uF 电容器的电容器去耦接地、至少为您的电路板添加封装。  如果确实安装了扬声器和 DNP R421/R423、则很可能需要将 SPKVDD 源用于 D 类驱动程序。