This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:PCM1860-Q1上电序列

Guru**** 2518400 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959735/pcm1860-q1-pcm1860-q1-power-up-sequence

器件型号:PCM1860-Q1

请告诉我开始和结束序列。

我想通过上电复位开始和结束。

根据数据表 P.81、在内部 LDO 的电压值为1.5V 且[LDO_Good ]标志设置为高电平后、时钟会以16个脉冲进行数字复位。

请告诉我上电复位的阈值电压。

DVDD:_V

AVDD:_V

IO VDD:_V

低于阈值多少秒可重置?

时间:

[作为条件]

-请勿输入 MCLK 并使用来自 bck 的内部 PLL。  

-INT 引脚被10kΩ Ω 下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定确切的 POR 阈值是在哪里设置的、但我建议使用建议的最小工作电压作为保守估计值。

    这是为了在器件未使用时节省功耗、还是因为硬件设置发生了变化、例如需要复位的滤波器类型? 请注意、仅通过禁用时钟并将 INT 拉为高电平、器件就可以进入低功耗模式。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak-San

    省电不是目的。

    当电源电压设置为 ON→OFF→ON 时、我担心阈值电压、因为我希望在复位后启动。

    我知道内部 LDO 电压复位为1.5V。

    无论 IO VDD 是3.3V 还是1.8V、内部 LDO 输出1.8V 是否具有相同的1.8V 电压输出?

    我想知道外部电源(DVDD / IO VDD / A VDD)与内部 LDO 的输出电压之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部 LDO 始终为1.8V。 如果您使用1.8V IOVDD、则可以通过将外部1.8V 电源连接到它来绕过它、但前提是 IOVDD 也是1.8V。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 好的。

    我列出了我希望您在文件中的时间告诉我的部件。 是否可以检查附加的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有此系列的此级别时序信息。 OSC 时钟和数字复位是内部信号、无法测量、只要器件通电、就会保持有效。

    LDO 上升和下降时间应跟踪 IOVDD。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。

    让我检查3个点。

    1.我知道 PCM1860-Q1的上电复位由图69中的[数字复位]控制。 正确吗?

    2.当[OSC 时钟]为16个时钟时、[数字复位]似乎被取消。 是否可以理解在[OSC 时钟]停止时应用了[数字复位]?

    3.如果您在 bck 内制作一个带有 PLL 的 SCK 而不是从 OSC / SCK 输入、是否可以理解[OSC 时钟]在 bck 被输入后启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦提供电源轨、数字复位基于一个内部振荡器、而不是一个外部提供的时钟。 在没有时钟的情况下加电后、器件将保持"等待时钟稳定"状态、这是您所连接的图中的时钟检测部分。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不使用 MCK (XI 或 SCKI)的情况下使用内部 PLL 运行时、加电/断电时序应该是多少?

    开机->卡入(PLL 打开)->卡入关闭(PLL 关闭)->关机

    没关系吗?

    打开/关闭电源时、我是否应该小心操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、通常最好不要将信号施加到未供电的输入端、这样、如果您可以遵循理想的顺序。

    最棒的

    Zak